主题中讨论的其他器件:TMDSSK3358
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我不熟悉 CCS、处理器 SDK 以及 Linux。
到目前为止,我甚至没有能力建立发展环境。 我不知道我是否有一些不知道的知识,如果我没有找到相关的资源,或者我是愚蠢的。 我尝试按照 http://processors.wiki.ti.com/index.php/Processor_SDK_Linux_Getting_Started_Guide 中的步骤操作 。 我已经观看了大量的在线培训、但似乎没有一个培训涉及 IDE 的设置。
我启动并运行了一台 Linux 计算机、安装了 CCSv7、下载并解压缩了 LinuxSDK、rtosSDK 和 linaro。 在这里,我迷路了,因为我不知道如何继续下去。 我无法在 CCS 中提供 SDK。 即使是这样,我也不 知道如何使用它们。 我偶然发现 了 http://processors.wiki.ti.com/index.php/Processor_SDK_Building_The_SDK。 我是否需要先构建 SDK? (以前切勿手动构建任何内容)。 如何让它们与 CCS 配合使用?
我已经阅读了 Arago、Yocto 和 OpenEmbedded 的相关内容、不知道我是否需要这些内容。
非常感谢您的帮助。
此致、
Lars