This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA744:PCIe 输出 REFCLK 电气兼容性

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/580694/dra744-pcie-output-refclk-electrical-compatibility

器件型号:DRA744

参考 Jacinto 6的数据表、第8.5.6.3段("LJCB_REFN / P 连接")介绍了为 PCIe 时钟配置两种工作模式的能力:

  • 外部模式 REFCLK
  • 输出模式 REFCLK

关于后一种选择:

“在输出 REFCLK 模式下,来自器件 DPLL_PCIe_REF 的100MHz 时钟应在器件的 ljcb_clkn / ljcb_clkp 引脚上输出,并由链接伙伴用作 HCSL REFCLK。 在这种模式下,在两个 ljcb_clkn / ljcb_clkp 输出上都需要从表8-29所述的外部近端接地。”

 

在我们的应用中、链路合作伙伴是具有 LVPECL 时钟输入的 WiFi 模块:

  • 是否可以通过无源网络将 HCSL 驱动器与 LVPECL 输入匹配?
  • 在这种情况下、最大布线长度是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Massimo、
    我可以从网络上的几个文档中看到这是可能的。 遗憾的是、我找不到 TI 的相关应用手册。
    -电阻器网络中的信号会有一点衰减、因此可以预计长度会缩短。

    此致、
    STAN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Stan、
    我找到了几个将 LVPECL 输出与 HCSL 输入耦合的文档、但没有 vicevsa。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这种情况非常罕见。 我发现"AN781 - Silicon Labs"中提到了它。 我在 google 中运行了搜索。
    不过、它适用于低功耗(推挽) HCSL 驱动器、我不知道它是否是电流模式驱动器(DRA744)以外的情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    有一个建议的答案、由于此主题上没有活动已有一周以上、
    建议的答案被标记为验证。 请随意选择"拒绝回答"按钮、并回复更多详细信息。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、该回复确实非常有趣、但我需要特定于 TI 接口的信息。