This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TDA2EVM5777:Vision SDK (v02.12.00)

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/580758/linux-tda2evm5777-vision-sdk-v02-12-00

器件型号:TDA2EVM5777
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:Linux

您好!

我的 CCS 是  7.0.000043 .Compiler TI v16.9.0.LTS。  

我的计算机操作系统是 Windows 10 64位。

我尝试安装 Vision SDK (v02.12.00)。 我必须使用 Linux 版本或可能使用 Windows 版本的 Vision SDK。

1.我想查看/尝试示例

第二个阶段是将 ADAS 算法从 Microsoft VS 移植到 TI 嵌入式(TD2x 评估板)-我认为我需要 Linux 操作系统。

谢谢索非亚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将其移至器件论坛。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sofia、

    是的、您可以使用 Windows 版本的 Vision SDK 来尝试 Windows OS 上的一些示例用例。 安装后、请参阅主文件夹中列出所有可用文档的索引页面。 设置初始内容后、请参阅"环视用户(SRV)指南"以了解您可能尝试的一些示例用例。

    谢谢、
    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    索非亚

    编辑1:请忽略下面的内容。 要在目标/EVM 上使用 Linux、您需要使用 Linux 安装程序、因为构建 VSDK Linux 所需的工具在 Windows 主机上不可用。

    您应该使用 Windows 版本的安装程序(.exe 文件)、因为您的操作系统是 Windows。
    两个 VISION SDK 安装程序具有相同的内容。 安装完成后、您可以在 VSDK 的 Examples/文件夹中访问示例和用例。

    关于目标(TDA2x)操作系统您将可以访问软件包中的 VSDK BIOS 和 VSDK Linux 内容。 它不会因安装程序而异。
    有关更多详细信息、请参阅 VSDK 用户指南。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、索非亚、

    Vision SDK 有两种变体:
    1.在 A15上运行的 Linux 和在所有其他内核(DSP、EVE、IPU)上运行的 SYSBIOS -如果要使用此功能、您需要安装 Linux
    2.在所有内核上运行的 SYSBIOS (包括 A15)-您可以使用 Windows 安装程序来执行此操作。

    安装 VisionSDK 时、您可以查看以下文档:

    \vision_sdk\docs\UserGuides\UserGuides\VisionSDK_UserGuide_TDA2xx.pdf

    以了解如何构建 SDK 和运行示例。

    然后、您可以检查以下文档:

    \vision_sdk\docs\Architecture\VisionSDK_SW_Architecture_Overview.pdf
    \vision_sdk\docs\Architecture\VisionSDK_SW_Architecture_Details.pdf
    \vision_sdk\docs\FeatureSpecificUserGuides\VisionSDK_DevelopmentGuide.pdf

    为了熟悉链接、链和 VisionSDK 开发流程、这可能会在您开始时为您提供帮助
    以移植您的算法(在下 \vision_sdk\docs\还有许多其他文档
    可能有用)。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可以在计算机中使用 Windows 操作系统、在评估板中使用 Linux?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    索非亚

    请忽略我的答案。 尽管 Linux 和 Windows 安装程序的 VSDK 内容相同、但由于工具的依赖性、Windows 不支持 VSDK Linux 编译。

     更多详细信息、请参阅 Yordon 的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我必须在计算机中安装 Linux 操作系统才能运行 VSDK Linux 安装程序?
    我必须使用 Linux 操作系统才能尝试 ADAS 示例? OpenCV 需要 Linux 操作系统?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、索非亚、

    是的、您需要 Linux 操作系统(本机或虚拟机中)才能使用 Linux 安装程序。
    我认为要使用 OpenCV、您需要 Linux、因为 OpenCL 内核的编译器
    只有 Linux 版本。
    Windows 安装程序中有一些 OpenCV 示例用例、您可以使用这些用例
    请尝试、但我不确定您是否能够对它们进行任何重大更改。

    我将在此通知 OpenCV 专家进行评论。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还需要 GPU (图形处理单元)和具有同步功能的摄像头驱动程序的支持、TI ADAS 示例也是如此。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果是 VSDK Linux 版本、CCS 将从 Linux OS 在我的 PC 上运行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、索非亚、

    摄像头->显示屏有几个示例用例、包含在 VISION SDK 中、您可以查看它们。
    是的、您可以使用适用于 Linux 的 CSS 版本。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用]如果 VSDK Linux 版本、CCS 将从 Linux OS 在我的 PC 上运行。?

    当然、CCS 是基于 Eclipse 的、因此它也可以在 Linux 上运行。

    谢谢、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Linux VSDK 版本的优势是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Sofia Vivdenko"] Linux VSDK 版本的优势是什么?

    与 Linux SDK 相比、使用 Windows 没有真正的优势/劣势。 这实际上取决于您想要实现的目标。 我将在这里引用前面的一项声明:

    1.在 A15上运行的 Linux 和  在所有其他内核(DSP、EVE、IPU)上运行的 SYSBIOS -如果要使用此功能、您需要 Linux 安装程序->因此需要 Linux 操作系统
    2.  在所有内核上运行的 SYSBIOS (包括 A15)-您可以使用 Windows 安装程序来执行此操作。 ->因此是 Windows 操作系统。

    有关详细信息、请参阅 Linux/Windows SDK 中的简介文档。

    谢谢、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Windows/Linux VSDK 均支持
    GPU (图形处理单元)、
    打开 CV、
    具有同步功能的摄像头驱动程序、TI ADAS 示例也是如此。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Sofia Vivdenko">支持 Windows/Linux VSDK
    GPU (图形处理单元)、
    打开 CV、
    具有同步功能的摄像头驱动程序、与 TI ADAS 示例相同。

    我不明白、这是一个问题吗? 有关支持功能的详细信息、请参阅文档。  

    谢谢、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在文档中
    \vision_sdk\docs\UserGuides\UserGuides\VisionSDK_UserGuide_TDA2xx.pdf
    见第6页
    2.2.1 A15编译器、链接器
    写入:用于 Linaro 工具的 Windows 安装程序应从以下链接下载
    为什么 Windows VSDK 使用 Linux 编译器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    l 等待有关 OpenCV/ Open CL 的答案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    索非亚
    OpenCV 有什么问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、索非亚、

    我将结束本主题、讨论可以在这里继续:
    e2e.ti.com/.../581779

    此致、
    Yordan