请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6657 我无法通过在软件(EVTSETn、SPRUGW0C、9.5.1.2)的事件设置寄存器中设置位来生成中断? 中断正在工作。 例如、从硬件驱动的事件66 (计时器2中断低电平)多路复用为 INT4生成计时器 ISR。 但是、如果我不启用计时器、而是尝试通过设置与 EVTSET2中事件66相对应的位来手动触发 INT4、则它不会触发中断。 这是否应该起作用?