This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C6674 GPIO

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/582584/c6674-gpio

尊敬的 TI 教授:

    GPIO 可以用来设置引导模式。我想知道当我使用 GPIO 作为通用 GPIO 时、如何设置引导模式? 能否在 C6674内核中设置引导模式?

  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知 C66x 团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunny、

    当器件从复位状态释放时、引导模式引脚被锁存。 在此期间、GPIO 功能被禁用、因此不会驱动引脚。 通常、通过在引导模式引脚上包含一个上拉或下拉电阻器来设置引导模式。 如果将 GPIO 引脚用作由其他某个源驱动的输入、则必须禁用该源的输出、以便正确锁存引导模式设置。  

    此致、

    Bill