请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3359 工具/软件:Linux
您好!
我有基于 SKEVM 的降压板设计。
sysboot 序列从 UART 开始、然后进入 EMMC。
对于原始电路板、我需要这种方法。
我有 u-boot-spl.bin 文件。 我打开 TeraTerm、以115200 abd 的速度连接到我的 RS232、以 XMODEM 发送文件。 然后为电路板加电、使其产生的第一个结果是 UART 引导。 毫不原谅地没有发生任何事情。
另一方面、如果我将速度降低到38400、则执行同样的操作(关闭电路板电源、将文件发送到 XMODEM 中、为电路板加电)、看起来文件传输成功。 但是、然后内核启动(我在 EMMC 上具有的内核)、但我看到了 gibrish、因为 speen 不是115200。
我希望获得 CCCCC 并将 u-boot.img 文件与 YMODEM 一起发送。
有人建议、问题可能出在哪呢?