请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM4378 我们使用的是基于 AM4378BZDN100 SoC 的评估套件。 该评估套件将 OV2659模块连接到 VPFE 端口。 我们计划对视频数据进行编码并将其存储在文件中。 当我们在 TRM 中查看 VPFE 模块文档(14.1.2)时、它表明 VENC 不受 VPFE 模块支持。 是否可以使用 AM4378 SoC 上的任何模块通过硬件组件执行视频编码?