This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4378:SDK Qt 构建错误

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4378, AM4376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/583214/am4378-sdk-qt-build-error

器件型号:AM4378
主题中讨论的其他器件: AM4376

我们有 AM4378评估模块。 尝试通过参考 processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Building_The_SDK 来构建 SDK 、并按照"构建步骤"部分下的步骤进行操作。 编译"qtwebenger"时生成失败。 以下是日志片段。 已附加完整日志。


|文件"/media/disk2/AM4376/tisdk/oe-layersetup/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebengine/5.6.2 +gitAUTOINC+ec84507898_4d61c01b71-r0.arago0.tisdk0/git/src/3rdparty/chromium/build/compiler_version.py"、第127行、位于域中

|提出异常("无法为 args 提取编译器版本:%s"% args)
|异常:无法提取 args 的编译器版本:['target'、'assembler "]
|
|项目错误:--运行 gyp_qtwebengine 失败--
| Makefile.gyp_run:209:目标'Makefile.gyp_run'的配方失败
| make[3]:***[Makefile.gyp_run]错误3.
| make[3]:离开目录'/media/disk2/AM4376/tisdk/oe-layersetup/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebengine/5.6.2 +gitAUTOINC+ec84507898_4d61c01b71-r0.arago0.tisdk0/git/src/core'
| Makefile:116:目标'sub-gyp_run-pro-make_first'的配方失败
| maked[2]:***[sub-gyp_run-pro-make_first]错误2.
| make[2]:离开目录'/media/disk2/AM4376/tisdk/oe-layersetup/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebengine/5.6.2 +gitAUTOINC+ec84507898_4d61c01b71-r0.arago0.tisdk0/git/src/core'
| Makefile:49:目标'subB-core-make_first'的配方失败
|制造[1]:***[sub-core-make_first]错误2.
| make[1]:离开目录'/media/disk2/AM4376/tisdk/oe-layersetup/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebengine/5.6.2 +gitAUTOINC+ec84507898_4d61c01b71-r0.arago0.tisdk0/git/src'
| Makefile:44:目标'sub-src-make_first'的配方失败
|制造:***[sub-src-make_first]错误2.
|错误:OE_runmake 失败


您能否帮助解决构建问题"qtwebenger"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是哪个 SDK、您从哪里下载了它?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已按照 Wiki 页面 processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Building_The_SDK 在构建步骤部分执行以下步骤。


    $ git 克隆 git://arago-project.org/git/projects/oe-layersetup.git tisdk
    $ cd tisdk
    $./oe-layertool-setup.sh -f configs/processor-sdk/processor-sdk-03.02.00.05-config.txt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Girish、您好!

    是否已成功完成主机 设置 步骤?

    此致、
    Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉,我没收到。 现在我已经执行了这些步骤,清理了先前的构建并重新开始。 现在、qtwebengine DO 编译任务已启动、它正在编译。 之前、它在执行_compile 任务启动时出错。

    感谢您提供信息。