请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C1290NCPDT Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS
工具/软件:TI-RTOS
您好!
我正在构建一个同时在 TM4C129上使用 I2C 和 CAN 外设与 TI-RTOS 的应用、我面临的问题是、如果我先初始化 CAN (控制器区域网络)端口、然后初始化任何其他外设(如 I2C 或 SSI) 、我的系统会引发硬件异常。 但是、如果我先初始化其他外设、如 I2C 或 SSI、然后再初始化 CAN、则可以正常工作。
是否有人遇到过这种情况。