This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM8168:有关 DM8168链路通信的一些问题

Guru**** 2611065 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/579047/tms320dm8168-some-questions-about-dm8168-link-communication

器件型号:TMS320DM8168

大家好,

      我对 DM8168链 路通信感到困惑,   链路 通信的过程是什么?    输入 队列 和 输出 队列的作用是什么?

     谢谢,  

      Simon   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您在这里使用的软件版本是什么?

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Margarita、

      我使用 DVRRDK_04.00.03。

     谢谢,

     Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在 DVRRDK 中、您应该有《McFW 指南》。

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为了给您简要概述、链接与线程不同、输入/输出队列用于保存来自上一个链接和下一个链接的缓冲区。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我希望上述意见有助于解决您的问题。
    如果问题得到解决、请通过验证答案来关闭主题。

    此致、
    Anuj
    Pathpartner Technology Pvt Ltd