This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DM388:DM388 Appro 摄像头和新 SDK

Guru**** 2610995 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/580347/linux-dm388-dm388-appro-camera-and-new-sdk

器件型号:DM388

工具/软件:Linux

尊敬的 DM388团队:

 

客户 正在尝试利用 DM388 Appro 摄像头硬件上的新 SDK。

 

他们运行了新的 SDK、但有问题;在 U-Boot 和内核中似乎都错误配置了以太网 PHY。

 

U-Boot:

无法获取 cpsw: Addr 25的 PHY

 

内核:

[213.463904] net eth0:正在初始化 cpsw 版本1.10 (0)[213.471170] net eth0:已初始化 cpsw ale 版本1.3 [213.478270] net eth0:PHY "/ocp/ethernet@4a100000/MDIO@4a100800/ethernet-phy@25"未在从器件0上找到[213.487564]   net eth0:phy [ 213.9098] PHY ""未在从站1上找到、错误-19 [213.515866] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):eth0:链路未就绪

 

是否有任何快速修复、例如内核的新 DTB 文件?

 

感谢您的及时帮助、

 

此致、

Giuseppe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Giuseppe、

    我们将研究这个问题、并尽快返回给您

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Giuseppe、

    IPNC RDK 版本是什么? 它是 Linux 内核4.4版本吗?

    此致、Karthick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Giuseppe、
    到目前为止、我们还没有使用新 SDK 对 IPNC 上的 PHY 进行任何快速修复。需要对 DTB 文件进行相应的更改才能启用 PHY。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我希望上述意见有助于解决您的问题。
    如果问题得到解决、请通过验证答案来关闭主题。

    此致、
    Anuj
    Pathpartner Technology Pvt Ltd