This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM369:ROM 引导加载程序的最大 NAND 容量

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/578918/tms320dm369-maximum-nand-capacity-by-rom-bootloader

器件型号:TMS320DM369

您好!

DM369中 ROM 引导加载程序支持的最大 NAND 容量是多少

谢谢

曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manoj、

    DM36x 与之类似。 请查看以下链接 processors.wiki.ti.com/.../List_of_NANDs_devices_supported_by_TI_RBLs
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果回答了您的问题、请标记为答案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dwarakesh、

    我的问题不是关于 DM368的支持 NAND 器件。 我想知道、NAND 大小的 RBL 是否存在任何限制。NAND 大小是否存在瓶颈?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj、

    支持 NAND 器件表示 RBL 支持的最大 NAND 大小。  它还取决于页面大小/备件区域大小/错误校正等 选择支持的 NAND 器件之一是安全的。

    尽管如此,建议您参考  第 4.2.1节“引导模式概述”

    ARM ROM 引导- NAND 模式

    –不支持完全固件启动。 相反、从复制第二级用户引导加载程序(UBL)

    NAND 闪存到 ARM 内部 RAM (AIM)、并将控制传输到用户定义的 UBL。

    –支持页大小高达4096字节的 NAND。

    –在加载 UBL 时支持幻数错误检测并重试(最多24次)

    –支持高达30KB UBL (32KB IRAM - RBL 堆栈~2KB)

    –可选、用户可选、支持在 RBL 执行期间使用 DMA 和 I 高速缓存(即 while

    正在加载 UBL)

    –支持从8位 NAND 器件引导(不支持16位 NAND 器件)

    –使用/需要4位 HW ECC (具有 ECC 要求的 NAND 器件每512字节≤4位为

    支持)

    –支持 NAND 闪存、该闪存要求片选在 TR 读取时间内保持低电平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我希望上述意见有助于解决您的问题。
    如果问题得到解决、请通过验证答案来关闭主题。

    此致、
    Anuj
    Pathpartner Technology Pvt Ltd