This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP-L138:需要帮助保护 OMAP-L138

Guru**** 2611385 points
Other Parts Discussed in Thread: BIOSLINUXMCSDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/581291/omap-l138-need-help-secure-omap-l138

器件型号:OMAP-L138
主题中讨论的其他器件:BIOSLINUXMCSDK

请告诉我在哪里可以获得所需的软件:  SPI 绑定 CCS 项目


所需软件:
i) SPIwriter CCS 项目
ii) SPI 绑定 CCS 项目
III)您的应用程序
IV) UARTHOST 工具。

概述:
i)构建您的应用并使用 secureAIS 工具转换为 AIS
II)解锁 JTAG
III)使用 SPIWriter 将您的 app.AIS 闪存到 SPI 闪存中
IV)构建 SPI 绑定代码
v)使用 secureAIS 工具将 SPI 绑定.out 转换为 AIS
vi)通过 UARTHOST 工具将 SPI 绑定.AIS 加载到 DSP 中(您应该通过安全模式运行此绑定代码、以便无法使用 CCS 调试模式运行绑定.out)
VII)如果一切顺利、没有任何问题、似乎已经完成了有约束力的流程。
绑定过程是从 SPI 闪存中读取未加密头文件、并使用 DSP 的安全唯一密钥对其进行加密、然后在 SPI 闪存上重写。
VIII)将引导模式设置为 SPI 并查看输出。

PS:请使用简单的 GPIO LED 闪烁或 UART 打印示例作为您的应用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    软件可从此处获取:
    www.ti.com/.../toolssoftware
    请参阅软件(10)中的链接。 主 SDK 是 MCSDK (BIOSLINUXMCSDK):
    www.ti.com/.../bioslinuxmcsdk

    下面提供了 AIS 工具和有关如何对您的应用进行签名和刷写的指南:
    processors.wiki.ti.com/.../MCSDK_User_Guide_for_OMAPL138

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!
    我使用基本安全启动。 在.ini 文件配置中、我看到 CEK 代码、如何在我的应用程序文件(app.out)中使用它。 以及如何使用 UARTHOST 工具在 LCDK 上刷写 boot.AIS 和 app.out。

    此致、
    Lam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    n`t 在公共 e2e 论坛上提供安全启动示例。 请联系您当地的 TI 联系人或接受我在 e2e 上发送给您的连接请求、以便我可以与您私下分享。

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rahul、
    我在私人聊天中发布了问题。

    此致、
    Lam