工具/软件:TI-RTOS
大家好
我对 AM335x 的 ISDK/ProcesserSDK 的 EtherNet/IP 有疑问。
我的客户希望使用 EtherNet/IP 菊花链作为适配器。
我了解 ISDK/ProcesserSDK 支持此连接。
这种理解是正确的?
我的客户告诉我他们想要使用 RGMII 引脚(而不是 PRU 引脚)。
是否可以作为适配器进行开发?
我认为这是不可能的。 它们应使用 PRU_xx 引脚。
这种理解是正确的?
此致
高贵须
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TI-RTOS
大家好
我对 AM335x 的 ISDK/ProcesserSDK 的 EtherNet/IP 有疑问。
我的客户希望使用 EtherNet/IP 菊花链作为适配器。
我了解 ISDK/ProcesserSDK 支持此连接。
这种理解是正确的?
我的客户告诉我他们想要使用 RGMII 引脚(而不是 PRU 引脚)。
是否可以作为适配器进行开发?
我认为这是不可能的。 它们应使用 PRU_xx 引脚。
这种理解是正确的?
此致
高贵须
尊敬的 Hiroyasu:
>>我的客户希望使用 EtherNet/IP 菊花链连接适配器。
>>我了解 ISDK/ProcesserSDK 支持此连接。
>>这种理解是正确的吗?
是的、AM335x 上的 ISDK EtherNet/IP 支持 DLR、请参阅 
>>我的客户告诉我他们想要使用 RGMII 引脚(而不是 PRU 引脚)。
>>是否可以作为适配器进行开发?
这取决于工业以太网的类型、也取决于这是主器件还是从器件适用于以下器件:EtherCAT 主器件、Profinet RT (符合性类别 A)、以太网/IP (受限制)否适用于:Profinet RT/IRT (符合性类别 B/C)、Sercos III、EtherNet/IP、PowerLink、EtherCAT 从器件。 这些应用需要使用专用 PRU MIIS 的 PRU-ICSS。
此致、
Garrett