您好!
我正在与 IPNC RDK 3.8中存在的 HDVPSS 进行反交错处理、其中包含 HDVPSS 版本 HDVPSS_01_00_01_37。
我有一个从 CSI2接口捕获的定制 DM385板和一个通过 MCFW 创建的媒体管道。 我的输入可以是逐行的、也可以是隔行的。 如果我获得隔行输入、我将把这个数据提供给去隔行的去链接。 它工作正常。
我的输入是从 HDMI 捕获的。 有时、我的输入可以是胶片模式(3:2下拉或2:2下拉、这是胶片相机从1080p24转换时使用的不同方法)。 如何检测隔行输入是3:2下拉还是2:2下拉?
我已经介绍了 TRM、发现 HDVPSS 支持在提供薄膜模式输入时触发的中断。
我在 hdvpss 代码中找不到任何与此相关的东西。 因此、我对 HDVPSS 中的胶片模式反交错几乎没有疑问。
1.是否可以检测 HDVPSS 中的3:2下拉和2:2下拉输入? 如果是,如何?
2.是否支持反向下拉以检索实际数据? 如果是,如何?
3.我们是否可以将顶部和底部磁场拼接在一起以获得帧,而不是进行适当的反交错处理 ? 或者我是否可以关闭运动内插去隔行? (如果是逐行分段帧、其中帧分为顶部和底部字段、则需要执行此操作)。
谢谢、此致、
Jithin