This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:GC320标量滤波器

Guru**** 2610425 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/583123/am5728-gc320-scalar-filters

器件型号:AM5728

您好!

根据 AM5728 TRM、GC320标量支持"用于1080p 图像和视频缩放的高质量9抽头32相滤波器"。

它还支持 Bilinear、Bicubic 等其他滤波器吗?

谢谢。

桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    AM572x TRM 版本 H 的第13.1.1节列出了支持的特性
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

    根据 TRM 的建议、GC320支持通过9抽头 FIR 滤波器进行滤波器消磁。 可以对滤波器的系数进行编程、以根据需要生成不同的滤波器、例如、在本例中、您可以对这些系数进行编程以获得二次方版本。 从 API 的角度来看、提供了一个拉伸块 API、这是一个具有双线版本预定义滤波器系数的滤波器块。 希望这对您有所帮助。

    此致、

    Gowtham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Gowtham 的详细信息。