This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2EVM5777:液晶屏上显示图像?

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/582448/tda2evm5777-image-show-by-lcd

器件型号:TDA2EVM5777

尊敬的:

如果我想显示 algoriHTM 结果的结果。

如果我不使用 LCD、有一些选项可供选择?

是否最好使用您的 LCD?

链接地址如下所示:

 www.spectrumdigital.com/.../

提前感谢。

BRS、

门格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的:

    此外、您能否告诉我、除了您的 LCD 之外、其他 LCD 也可以使用?

    提前感谢。

    BRS、
    门格
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的:

    顺便说一下、

    您的 LCD:Jacinto 6/TDA2x/TDA2Ex 1080p LCD 触摸显示屏。

    我想知道 TDA2X EVM 是否可以使用具有50引脚的 LCD?

    或者、如果我们不能使用您提供的 LCD、还必须符合其他一些标准?

    此外、,是否有用于 LCD 显示屏的 UI 演示?

    BRS、
    门格
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Meng:

    我已将您的问题转交给 DSS 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TDA2x 还支持 HDMI 输出、因此您可以将输出连接到支持 HDMI 的电视。

    此致、

    Brijesh