This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 对 PD-SCH 使用 BCP SSL

Guru**** 2610415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/580288/using-bcp-ssl-for-pd-sch

--

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知 BCP 专家。 他们的反馈将直接发布在此处。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan、您好!

    此查询是否有更新? 提前感谢!

    此致、

    JOR-EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我还没有收到任何反馈。 我已发送提醒。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对此进行了任何更新?

    此致、

    JOR-EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JOR-EL、您好!

    BCP 专门设计用于加速 BTS 处理、即 PUSCH/PUCCH 接收器和 PDSCH/PDCCH 发送器。 它不支持用于 UE 或继电器节点应用的 PDSCH 接收器。 我找到了我们团队成员之一根据他在这方面所做的研究编写的所附文档、以回答几年前的类似问题。 这将解决相关问题、并列出了一些可用于将 PDSCH 接收器功能部分卸载到 BCP 的权变措施。

    但是、请注意、TI 不支持此模式、提供的文档仅供参考。 如果您决定使用此信息、我们将无法在这方面提供任何支持。

    此致

    尼廷

    e2e.ti.com/.../BCP-Usage-in-PDSCH-Receiver.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nitin、

    非常感谢您提供这些信息! 感谢您花时间收集并与我们分享。

    此致、

    JOR-EL