This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6747:EMIFB 周围的 DVDD 引脚上的噪声会影响 McASP 数据线路?

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/583076/tms320c6747-noise-on-dvdd-pins-around-emifb-can-affect-to-mcasp-data-lines

器件型号:TMS320C6747
主题中讨论的其他器件:DA8XX

您好!

我的客户表示 DVDD 引脚上出现了一些尖峰噪声、尤其是目标板上的 E12、F12、G12和 F11。 实际上、这些引脚位于 EMIFB 引脚旁边、因此他们想知道噪声是否可能来自 EMIFB。   他们还说噪声可以路由到 McASP 数据线路。  我在 McASP 数据线上看到了一些尖峰噪声的捕获,发现两个引脚上都出现了类似的噪声。 请查看:

   

现在、如果它们应用1000pF 和0.1uF 旁路电容器、噪声似乎显著降低。
所以他们有问题  

1.您能建议哪个 DVDD 引脚与每个外设相关吗? 他们似乎希望了解器件内部的确切电源网络、并对确切的引脚应用权变措施。 您是否可以共享此类信息?  
2.您是否有抗噪指南? 我想我们可以推荐旁路电容器的以下 wiki,但您是否有任何其他参考资料可用于针对噪声进行可靠设计?

此致、
Naoki

===

PS:设备实际上不是 C6747,而是 DA8xx。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naoki、

    我已将此事转发给设计专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naoki、
    我们无法提供有关哪个 DVDD 引脚为单个外设供电的详细信息。 该器件旨在使所有 DVDD 引脚由一个电源供电、并且在该电源输入上定义了噪声限制。 我不能根据所提供的资料推测噪音的来源。 DVDD 电源引脚上可能会出现噪声、然后该电源引脚会耦合到 McASP 线路、或者可能与之相反。
    听起来 DVDD 电源的电力输送网络不足以滤除所示的噪声。 有整本书是关于分析这一问题的。 可在此处找到 TI 网站上的另一个应用手册。
    www.ti.com/.../swpa222a.pdf
    此致、
    Bill
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill

    感谢您的快速回复。 我还有一个关于您提供的 PDN 文档的问题。 它似乎介绍了 PDN 的基本原理、并提供了一些用于确定某些 PDN 参数的流程图。 例如、在提取直流电阻时、建议用户必须判断提取的直流电阻 是否符合 TI 的建议、器件数据手册对此进行了介绍。 本应用手册专门用于 OMAP4、我猜一些 PDN 要求编号实际上存在于其数据手册中。  
    返回到 Primus 设备时,是否有任何 PDN 要求的数字? 如果答案是否定的(这是我当前的理解),此应用手册是否仍能帮助客户?

    此致、
    Naoki