请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5728 工具/软件:Linux
您好!
我们正在尝试从在 AM5728 EVM 上的最新 Processor SDK 上运行的 OpenCL 程序中调用 VLIB 库。 由于没有任何要尝试的参考/示例代码、我们将在接下来的工作中确定一些内容。
如何确保传递到 OpenCL 内核的缓冲区按照各种 VLIB 函数调用的要求进行内存对齐?
此外、如果在 OpenCL 上甚至有一个不受支持、未经验证的 VLIB 示例程序、TI 的某个人能否将其作为起点分享?