This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/PROCESSOR-SDK-AM57X:Setupenv.bat 安装 CCSv6路径

Guru**** 2610995 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/582979/ccs-processor-sdk-am57x-setupenv-bat-installs-ccsv6-paths

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM57X

工具/软件:Code Composer Studio

来自 wiki ...

Processor SDK RTOS 构建 SDK
 命令
  通过运行顶层 RTOS SDK 文件夹中的环境设置脚本、可以在 Windows 和 Linux 上配置 SDK 构建环境。
 窗口
  在 RTOS SDK 目录中、输入
     C:\ti\processor_sdk_rtos_[SoC]_[version]> setupenv.bat
  它将为安装的 RTOS SDK 配置 Windows 命令 shell 环境。

setupenv.bat 为 CCSv6加载环境、我正在使用 CCSv7。

Processor SDK RTOS 构建 SDK
 命令
  通过运行顶层 RTOS SDK 文件夹中的环境设置脚本、可以在 Windows 和 Linux 上配置 SDK 构建环境。
 窗口
  在 RTOS SDK 目录中、输入
     C:\ti\processor_sdk_rtos_[SoC]_[version]> setupenv.bat
  它将为安装的 RTOS SDK 配置 Windows 命令 shell 环境。

查看 bat 文件、我看不到为 CCS 设置环境所调用的函数。

是否有支持 CCSv7的 RTOS SDK 版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    应与 RTOS SDK 配合使用的 CCS 版本为 v6.1.3。 发行说明中说明了这一点: processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_Release_Notes CCS v.7尚未通过 RTOS 验证。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Biser、
    我已经安装了 CCSv7、并且一直在处理其他项目、我很好奇 RTOS SDK 是否已更新。
    我将安装6.1.3以使用 RTOS SDK。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    计划在月底为 RTOS SDK 推出新的季度更新版本,其中启用了 CCSv7支持,因此不卸载 CCSv7可能很有用:)

    为获得最佳用户体验、Biser 指定了这一版本、您可能希望从1月起继续使用 CCSv6.1.3来获取 Processor SDK RTOS v3.2版本


    此致、
    Rahul