请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:EVMK2G 工具/软件:TI C/C++编译器
您好!
我在 EVMK2G 的 DSP 上直接运行一些代码(使用电路板上的 JTAG 仿真器)。 我不是很熟悉 DSP 编程、理论上更少。 但是、我想对一些代码进行配置、以确保它可以进行时序限制。 我正在使用配置文件时钟(CCS 右下角的时钟)。
在执行该操作之前、我想测试一个微不足道的代码行的性能评测。
uint8_t triv = 0; triv++;
我很明显地得到了 TRIV++线路的17个时钟周期。 只是增量、没有其他东西。
有人能告诉我这行代码是否合理?
这可能是一个愚蠢的问题、但我在过去看到过一个描述器错误、当时我的时钟结果非常不准确。 由于某种原因、错误似乎是来去的。 
在继续分析我们的代码之前、我想100%确定分析器时钟是否正常工作。