This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMDSEVM437X:SDK 构建问题

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/583309/linux-tmdsevm437x-sdk-build-issues

器件型号:TMDSEVM437X

工具/软件:Linux

   但我遇到了很多问题,例如 :  
   1.Fetch 错误
例如、错误:gdb-linaro-7.8-r2014.09.arago0 DO-fetch:fetcher 失败:获取命令失败、退出代码8、输出:
   2.它 尝试将名为“C++”的文件 CP 到 具有“C++”目录的位置,但失败了
| CP:不能用非目录覆盖目录'/opt/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/external-linaro-toolchain/2016.02-r0.arago32/image/usr/include/c ++'
|警告:从 shell 命令中退出代码1。
|错误:功能失败:DO 安装(日志文件位于/opt/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/external-linaro-toolchain/2016.02-r0.arago32/temp/log.do_install.127662)
错误:任务838 (/opt/tisdk/sources/meta-linaro/meta-linaro-toolchain/recipes-devtools/external-linaro-toolchain/external-linaro-toolchain.bb、DO 安装)失败、退出代码为"1"
注:任务摘要:已尝试229个任务,其中222个不需要重新运行,1个任务失败。
等待0个正在运行的任务完成
谢谢
韦恩