请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
Thread 中讨论的其他器件:CC1350、 SYSBIOS工具/软件:TI-RTOS
将"ADC 单通道"程序与"rfWsnDmNode"程序集成时遇到问题。 我的任务是从一个 CC1350板发送 ADC 值并将其显示在另一个 CC1350板上。
/*初始化显示并尝试打开 UART 和 LCD 显示类型。 *
Display_Params 参数;
Display_Params_init (¶ms);
params.lineClearMode = display_clear_both;
错误:
说明资源路径位置类型
当前范围 DmNodeTask.c /rfWsnDmNode_Project1_CC1350_LAUNCHXL_TI_CC1350F128行270 C/C++ Problem 中已声明#102_"params"