This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2812:最佳 Code Composer Studio/BIOS/ XDCTOOLS 配置

Guru**** 2610415 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2812, SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/583005/ccs-tms320f2812-best-code-composer-studio-bios-xdctools-config

器件型号:TMS320F2812
Thread 中讨论的其他器件: SYSBIOS

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

几年前我设计了 TMS320F2812、在 DSP/BIOS 之上运行应用、IDE 是 CCS V3、RTSC 在开发过程中非常有帮助...

现在、我必须重新访问这部分固件、我想知道哪些是具有 DSP/BIOS、SYSBIOS 或 TI-RTOS 以及相关工具的最佳 CCS 版本? 和... 我希望继续进行实时调试!

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果您只需要稍微调整现有代码、我会坚持使用您拥有的代码。 从 DSP/BIOS 迁移到 SYS/BIOS 可为您提供一些新功能和更大的器件支持、但老实说、如果您成功/满意 DSP/BIOS、我会继续这样做。

    供参考...我们有一个"传统"shim 包装程序、用于帮助客户从 DSP/BIOS 迁移到 SYS/BIOS。 它适用于"SEM_POST"等"标准"产品、但对于更棘手的问题、我们不提倡使用它。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Todd、我想我会这样做。