请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:EVMK2H
您好!
我们希望购买多个 evmK2H。
问题1:如果它被组装‘06、‘12或‘14,我在哪里可以找到它?
Q2:超链接是否通过 ACTA 连接器路由?
问题3:您是否可以推荐通过 HyperLink 连接多个 evmK2H 的机架?
问题4:我可以同时使用超链接和10bGit 吗? evmK2H 上的相关连接器是什么。
感谢您提前回答问题。
此致、TSM