工具/软件:Linux
尊敬的先生:
参考时、我使用的是 ti-processor-sdk-linux-rt-am335x-evm-03.02.00.05版本。
我正在努力在 TI AM335x GPEVM 电路板上移植 openPOWERLINK MN 堆栈。
由于 openPOWERLINK MN 堆栈需要虚拟以太网功能(/dev/net/tun)、因此我修改了默认 menuconfig。 我重建了 Linux 自定义映像。
当 我 使用使用"create-sdcard.sh"预构建的映像时、矩阵 GUI 运行良好。
但是、在我使用包括虚拟以太网功能(/dev/net/tun)在内的自定义映像后、矩阵 GUI 不会运行。
当我使用"etc/init.d/rc.PVR start"进行检查时,出现错误日志"Module pvrsrvkm failed to load. 重试。"。
由于未加载 PVR 模块、因此未加载 Qt5的 Wayland 模块。
请告诉我如何解决此问题?
此致、
JunBeom Kim