This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5706:AM570X 开发套件

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5706, TMDXIDK5718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/582967/am5706-am570x-development-kit

器件型号:AM5706
主题中讨论的其他器件: TMDXIDK5718

您好的团队-

对于 AM5706/08–我们是否/何时有适用于该器件的开发套件? 如果有一个可用、您能评论它的尺寸吗?

谢谢、

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将要求工厂团队发表意见。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、
    我们不打算使用适用于 AM570x 系列的 EVM。 客户可以使用现有的 TMDXIDK5718进行评估、因为两个系列(AM571x 和 AM570x)具有相同的 DDR 速度。 我们正在努力获得一个原理图、该原理图可用作电源管理的参考。 一旦我有一个公开发布此原理图的潜在日期、我将在此处发布该日期。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、
    我刚刚发现、将原理图发布到网络中需要一段时间...
    如果您的客户与目录处理器 BU 签订了 NDA、我们可以共享原理图。 请离线联系我。