This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6657:EMIF_16

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6657

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/581781/tms320c6657-emif_16

器件型号:TMS320C6657

您好!

   我正在尝试通过 EMIF-16接口将 FPGA Kintex7超大规模连接至 DSP 查看标准 EMIF 文档我可以看到 EMIF 输出与从 DSP 到外部接口的 AECLKOUT 之间的时序关系在文档中定义(spruek6b.pdf) 但是对于 EMIF-16信号 (sprugz3a.pdf)、没有给出这样的时序关系。 我是否应该考虑与 标准 EMIF 信号的 EMIF-16信号相对于 AECLKOUT 的时序信息一样。

此致、

Fatima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fatima、

    我已要求硬件设计人员详细说明。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fatima、

    您在 AECLKOUT (spruek6b)规格中引用的文档对 C6657无效。 C6657的 EMIF16仅是异步的、不包含同步时钟输出或时钟输入。

    此致、

    Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、
    感谢您的回复。 根据我的理解、DSP 将其系统时钟除以6作为 EMIF -16接口、而 tms320c6657.pdf pg 53提供了一个信号的最小和最大时序表、以及它们与时钟的关系、因此我们想可以以某种方式使用相同的时钟 但是,从你的答复中,路径不是正确的方式?
    谢谢
    Fatima
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fatima、
    该时钟在器件外部的引脚上不可用。 由于时钟的频率随系统时钟频率而变化、因此图中显示的时钟可为内部时序提供参考。 外部器件必须满足数据手册中定义的设置和保持时间、因为只有 CS、DATA 和 OE 或 WE 信号在器件外部可用。
    此致、
    Bill
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、  

    很抱歉、我已经接受您的回答并进行了验证、但在浏览 第84页上的 tms320c6657.pdf 后、我只需要 TI 进行一点确认

    SYSCLK7:低速外设(GPIO、UART、定时器、I2C、SPI、 EMIF16、McBSP 等
    第四个。) 并为 SYSCLKOUT 输出引脚供电。

    因此、根据这种情况、SYSCLKOUT 上有 sysclk6、或者我是否缺少了某个东西。

    谢谢、

    Fatima。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fatima、
    SYSCLKOUT 和 EMIF16接口上的时钟输出之间没有任何时序相关性、因此我们无法从时钟边沿提供任何设置或保持时间。 SYSCLKOUT 作为测试信号提供、以确定编程到系统 PLL 中的频率。 它从不用作 EMIF16接口的同步时钟。
    此致、
    Bill
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Bill 的回复和耐心:)