请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5728 工具/软件:Linux
您好!
我正在尝试从 eMMC 引导。 这是我所做的。
1、从 SD 引导、使用 fdisk 重新格式化 eMMC (mmcblk1)(发现它已经格式化、但不知道为什么总共有3个分区、mmcblk1p1是可引导格式 FAT32、70m、mmcblk1p2是 Linux、1G、mmcblk1p3是 Linux、2.4G)。 我将 mmcblk1p2和 mmcblk1p3组合在一起、使其足够大、可以容纳 FS (从 SD 卡映像复制的2.6G)。 将 mmcblk1p2格式化到 ext3
2、安装 mmcblk1p1和1p2、将"boot"从 SD 卡复制到1p1、将 rootfs 从 SD 复制到1p2
3、(插入 SD 后)重新引导至 uboot。
4A、setenv mmcroot /dev/mmcblk1p2 (我已尝试1p1和1p2)
4B、MMC dev 0/1 (我已经尝试了这两种方式)
4C、saveenv
5、关闭并卸下 SD 卡
6、开启、不会发生任何情况、几秒钟后自动关闭电源。
我在这里有什么问题吗?
谢谢你。
Peter