This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C1294NCPDT:TI RTOS 中的 SPI 环回项目存在问题

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/582813/rtos-tm4c1294ncpdt-problem-with-spi-loop-back-project-in-ti-rtos

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:TI-RTOS

您好,

我已从 ti cloud 下载 SPI loop back 项目。我已成功编译代码、选择了 cs、clk、mosi、mISO 引脚、但我没有获得输出。我收到以下错误

 我发现 与其他一些线程相同的问题,但没有解决办法。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/tiva_arm/f/908/t/426528e  


谢谢  

Rajesh.K

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您看到了什么错误?

    此外、我认为您在上面粘贴的链接已断开。 请重试该链接吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Steven,

    我已经完成了回送 SPI,现在它运行良好… 现在我正在尝试将 tm4c1294xl lanch pad 连接到 Arduino,因为两者都需要与 SPI 连接进行通信,这很好… 我可以在其中确定 SPI 的速度  

    spi.h 具有  SPI_Params 结构,说明如何配置主设备的速度。

    Arduino 板支持高达20MHz 的速度。

     

    谢谢

    Rajesh.K

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rajesh、

    听起来您面临一个新问题。 您能否为您看到的新问题创建新主题并将此主题标记为"已回答"?

    谢谢、

    Steve