This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/LMX2592:搜索用于 LMX2592的 Linux 驱动程序

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/582924/linux-lmx2592-searching-linux-driver-for-lmx2592

器件型号:LMX2592

工具/软件:Linux

您好!

我想在我们基于 Xilinx Zynq 的 SDR 平台上使用 LMX2592合成器、并搜索要插入内核的 Linux 驱动程序。 此类驱动程序是否已存在? 我找不到一个... 此外、裸机 c 代码可以为我提供很多帮助。

谢谢、

Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andreas:

    没有特定于 LMX2592的 Linux 驱动程序。 您可以使用 SPI.c 和 SPI-OMAP-Uwire .c 驱动程序进行 LMX2592通信。 另一种对 LMX 进行编程/配置的方法是 TICS Pro 软件实用程序:
    www.ti.com/.../ticspro-sw

    BR
    Tsvetolin Shulev