This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/OMAPL138B-EP:SSH root@192.168.100.26 ssh:连接到主机192.168.100.26端口22:连接被拒绝

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/583180/linux-omapl138b-ep-ssh-root-192-168-100-26-ssh-connect-to-host-192-168-100-26-port-22-connection-refused

器件型号:OMAPL138B-EP

工具/软件:Linux

您好,

   我尝试使用  ssh root@192.168.100.26将文件从主机复制到 LCDK

我得到了误差  

 
SSH:连接到主机192.168.100.26端口22:连接被拒绝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SENTHIL、

    让我们从显而易见的方面开始。 是否可以 ping 192.168.100.26? 如果是、那么您是否安装并运行了 sshd? 它是如何配置的? 如果连接被拒绝、通常意味着服务器未运行或设置不正确。