This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2G02:适用于66AKG02的 Pinmux 实用程序

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/582235/66ak2g02-pinmux-utility-for-the-66akg02

器件型号:66AK2G02

您好!

在哪里可以找到66AKG02的引脚多路复用实用程序

谢谢

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Stephen:

    请参阅:
    dev.ti.com/.../app.html
    从器件下拉菜单中、您可以选择66AK2G02、但请注意、这是一个 Beta 版本。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为 McASP 引脚设置有问题。 似乎为 McASP0、1和2选择了任何引脚。 您不能为每个 McASP 单独设置引脚。

    谢谢
    Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上、任何具有多个实例(GPIO、SPI、UART 等)的外设似乎都存在此问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我明白了。  您必须"添加"每个外设、才能使它们变得独特。

    我的下一个问题是了解电压冲突的含义。  也就是说、以下内容意味着什么?

    SYSCLK_N 是由 DVDD18电源供电的 LVDS 输入。  问题出在哪里?

    谢谢

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    通常、这表示引脚的电源电压冲突、这通常是首选电压:字段的错误配置。
    正如我说过的、这是该工具的测试版、存在一些已知问题。 我将与开发人员联系、并与您联系。

    此致、
    Yordan