This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMS320DM368:dm368从模式 CAN#39;插入 PC 时无法找到 USB

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: THS7303, TVP5150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/582750/linux-tms320dm368-dm368-slave-mode-can-t-find-usb-when-it-was-plug-pc

器件型号:TMS320DM368
主题中讨论的其他器件:THS7303TVP5150

工具/软件:Linux

DM36x 初始化通过!
TI UBL 版本:1.50
引导目录引导装载程序
引导模式= NAND
正在启动 NAND 复制...
有效的 magicnum、0xA1ACED66、位于块0x00000019中。
完成
跳到0x81080000处的入口点。


U-Boot 2010.12-RC2 (2016年6月7日- 22:39:15)

内核:ARM 432MHz
DDR:216MHz
I2C:就绪
DRAM:128 mib
NAND:256 MIB
NET:以太网 PHY:通用@ 0x01
DaVinci-EMAC
按任意键停止自动引导:0

从 nand0加载、偏移量0x800000
图像名称:linux-2.6.32.17-davinci1.
创建时间:2017-03-21 4:58:01 UTC
映像类型:ARM Linux 内核映像(未压缩)
数据大小:2198064字节= 2.1 MIB
加载地址:80008000
入口点:80008000
##从80700000的传统映像引导内核...
图像名称:linux-2.6.32.17-davinci1.
创建时间:2017-03-21 4:58:01 UTC
映像类型:ARM Linux 内核映像(未压缩)
数据大小:2198064字节= 2.1 MIB
加载地址:80008000
入口点:80008000
正在验证校验和... 好的
正在加载内核映像... 好的
好的

正在启动内核...

解压缩 Linux .......................................................................... 已完成、正在引导内核。
Linux 版本2.6.32.17-davinci1 (root@Ubuntu)(gcc 版本4.3.3 (Sourcery G++ Lite 2009q1-203))#255抢先于2017年3月21日12:57:53 CST
CPU:ARM926EJ-S [41069265]修订版5 (ARMv5TEJ)、CR=00053177
CPU:VIVT 数据高速缓存、VIVT 指令高速缓存
机器:DaVinci DM36x EVM
存储器策略:ECC 禁用、数据高速缓存写回
达芬奇 DM36x_rev1.2变体0x8
按区域顺序构建1个区域列表,移动分组关闭。 总页数:15240页
内核命令行:MEM=60M console=ttyS0、115200n8 noinitrd root=/dev/nfs rw IP=192.168.1.100:192.168.1.10:192.168.1.1:255.255.255.0 nfsroot=192.168.1.10:/home/targetfs、nolock vpfe_capture.interface=0 davinci_enc_mngr.ch0_output=COMPOSITE davinci_enc_mngr.ch0_mode=pal mac=00:33:66:88:00
PID 哈希表条目:256 (顺序:-2、1024字节)
DEntry 高速缓存散列表条目:8192 (顺序:3、32768字节)
inode 高速缓存哈希表条目:4096 (顺序:2、16384字节)
内存:60MB =总共60MB
内存:56140KB 可用内存(4112K 代码、386K 数据、140K 初始化代码、0K HIGHMEM)
slub:Genslabs=11、HWalign=32、order=0-3、MinObjects=0、CPU=1、 节点= 1
分层 RCU 实现。
NR_IRQ:245
控制台:彩色虚拟设备80x30
正在校准延迟环路... 215.44茂物剪(lpj=1077248)
挂载高速缓存散列表条目:512
CPU:测试写入缓冲区一致性:好的
达芬奇:8个 GPIO IRQ
NET:注册协议系列16.
DaVinci_serial_init:97:无法获取 UART2时钟
------ DM365_init_SPI1----
BIO:创建层块 为0
DM365 IPIPE 在连续模式下初始化
已初始化 SCSI 子系统
usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs
usbcore:注册的新接口驱动程序集线器
usbcore:注册了新设备驱动程序 USB
VPSS VPSS:DM365_VPSS 已探测 VPSS
VPSS VPSS:DM365_VPSS VPSS 探针成功
DM365_afew_hw_init
CH0默认输出"复合"、模式"PAL"
VPBE 编码器已初始化
cfg80211:调用 CRDA 以更新世界监管域
已初始化 LogicPD 编码器
切换到时钟源 timer0_1
musb_hdrc:6.0版、cpi-dma、外设、debug=0
MUSB 外设模式控制器、fec64000使用 DMA、IRQ 12
NET:注册协议系列2.
IP 路由高速缓存哈希表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
TCP 建立哈希表条目:2048 (顺序:2、16384字节)
TCP 绑定哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
TCP:配置哈希表(建立2048 BIND 2048)
TCP 重新注册
NET:注册协议系列1
RPC:注册的 UDP 传输模块。
RPC:注册的 TCP 传输模块。
RPC:已注册的 TCP NFSv4.1反向通道传输模块。
JFFS2版本2.2。 (NAND)Copyright2001-2006 Red Hat, Inc.
msgmni 已设置为109
ALG:无待试验(krpng)
已注册 IO 调度程序 NOOP
IO 调度程序预期已注册(默认)
控制台:切换到彩色帧缓冲设备90x36
davincifb davincifb.0:DM_osd0_fb:720x576x16@0、0、帧缓冲区大小810KB
davincifb davincifb.0:DM_vid0_fb:0x16@0、0、帧缓冲区大小为1224KB
davincifb davincifb.0:dm_osd1_fb:720x576x4@0、0、帧缓冲区大小为810KB
davincifb davincifb.0:DM_vid1_fb:0x16@0、0、帧缓冲区大小为1224KB
可探测 DM365 IPEIF
已初始化 IMP 串行器
已初始化 DaVinci_previewer
已初始化 DaVinci_resizer
串行:8250/16550驱动程序,2个端口,禁用 IRQ 共享
serial8250.0:MMIO 0x1c20000 (IRQ = 40)上的 ttyS0为16550A
控制台[ttyS0]已启用
serial8250.0:MMIO 0x1d06000 (IRQ = 41)处的 ttyS1为16550A
返修:模块已加载
NAND 器件:制造商 ID:0xEC、芯片 ID:0xda (Samsung NAND 256Mib3、3V 8位)
检测到2个 NAND 芯片
在"Davinci_nand.0"上创建6个 MTD 分区:
0x0000000000000000 0x000000780000:“bootloader”
0x000000780000-0x000000800000:"params"
0x000000800000-0x000000C00000:“内核”
0x000000c00000-0x000002c00000:“基础”
0x000002c00000-0x000006c00000:"userfs"
0x000006c00000-0x000008000000:“userdata”
DaVinci_nand DaVinci_nand.0:控制器修订版2.3
SPI_DaVinci SPI_Davinci.1:控制器、位于0xfec66800
控制台[netcon0]已启用
netconsole:网络日志记录已启动
正在初始化 USB 大容量存储驱动程序...
usbcore:注册的新接口驱动程序 USB 存储
已注册 USB 海量存储支持。
鼠标:PS/2鼠标设备适用于所有鼠标
I2C /dev/entries 驱动程序
Linux 视频捕捉接口:v2.00
s7303 1-002c:找到的芯片@ 0x58 (达芬奇 I2C 适配器)
ths7303 1-002c:ths7303写入失败
ths7303:1-002c 的探测器失败,错误-121
VPFE_INIT
VPFE 捕捉:VPSS 时钟 VPSS_MASTER 被启用
VPFE 捕获 VPFE 捕获:已注册 v4l2器件
VPFE 捕获 VPFE 捕获:已注册视频设备
EVM:切换到 tvp5150 SD 视频输入
tvp5150:PINMUX4_OFFSET = 55C555
tvp5150:PINMUX4_OFFSET = 5545C555
tvp5150 1-005D:找到的芯片@ 0xba (达芬奇 I2C 适配器)
VPFE-CAPTURE VPFE-CAPTURE:v4l2子设备 tvp5150已注册
VPFE_REGISTER_CCDC_DEVICE:DM365 ISIF
DM365 ISIF 已向 VPFE 注册。
AF MAJOR #:252、MINOR # 0
AF 驱动程序已初始化
AEW 主要#:251、次要# 0
AEW 驱动程序已初始化
尝试注册达芬奇显示视频设备。
lay=c2533000、lay->video_dev=c2533170
尝试注册达芬奇显示视频设备。
lay=c2533400,lay->video_dev=c2533570
DaVinci_init:加载了达芬奇 V4L2显示驱动程序 V1.0
看门狗装置:心跳5秒
DaVinci_MMC DaVinci_MMC.0:使用 DMA、4位模式
高级 Linux 声音架构驱动程序版本1.0.21。
ASOC:CQ93VC <-> DaVinci-vcif 映射正常
ALSA 设备列表:
#0:达芬奇 DM365 EVM (CQ93VC)
TCP 立方注册
NET:注册协议系列17.
lib80211:IEEE802.11驱动程序的常见例程
时钟:禁用未使用的 mmcsd1
时钟:禁用未使用的 spi0
时钟:禁用未使用的 SPI2
时钟:禁用未使用的 spi3
时钟:禁用未使用的 SPI4
时钟:禁用未使用的 pwm0
时钟:禁用未使用的 pwm1
时钟:禁用未使用的 pwm2
时钟:禁用未使用的 pwm3
时钟:禁用未使用的定时器1
时钟:禁用未使用的 timer3
时钟:禁用未使用的 ADC
时钟:禁用未使用的 EMAC
时钟:禁用未使用的 asp0
时钟:禁用未使用的 RTO
时钟:禁用未使用的 MJCP
EMAC-MII:探测
mmc0:主机不支持读取只读开关。 假设是写入使能。
mmc0:地址 AAAA 处的新高速 SDHC 卡
mmcblk0:mmc0:AAAA ACLCD 29.7GiB
mmcblk0:
P1
eth0:连接的 PHY 驱动程序[通用 PHY](MII_BUS:phy_addr=1:01、id=221513)
IP-Config:完成:
device=eth0、addr=192.168.1.100、mask=255.255.255.0、gw=192.168.1.1、
host=192.168.1.100、domain=、nis-domain=(none)、
bootserver=192.168.1.10、rootserver=192.168.1.10、rootpath=
查找192.168.1.10上 RPC 100003/2的端口
PHY:1:01 -链路打开- 100/全
查找192.168.1.10上的 RPC 100005/1端口
VFS:在设备0:13上安装了根(NFS 文件系统)。
释放初始化内存:140K
--全部安装----
--mdev 设置--
本地服务
==== 运行应用程序 scTrip file====
=== cd /dm368/===
CMEMK 模块:构建于2011年3月24日19:34:57
参考 Linux 2.6.32版
文件/sdk/build/DVSDK_4_02/4_02_00_06/arago-install/arago-tmp/work/dm365-evm-none-linux-gnueabi/ti-linuxutils-1_2_26_01_02-r52d/linuxutils_2_26_01_02/packages/ti/sdo/linuxutils/cmem/src/module/cmemk.c
分配了大小为0x4400000的堆缓冲器0xc80000
启用堆回退-如果池缓冲区不可用、将尝试堆
CMEM 范围与内核物理重叠-允许重叠
CMEM PHYS_START (0x1000)与内核重叠(0x8000000 -> 0x83c00000)
cmemk 已初始化
IRQK 模块:构建于2011年3月24日19:35:11
参考 Linux 2.6.32版
文件/sdk/build/DVSDK_4_02/4_02_00_06/arago-install/arago-tmp/work/dm365-evm-none-linux-gnueabi/ti-linuxutils-1_2_26_01_02-r52d/linuxutils_2_26_01_02/packages/ti/sdo/linuxutils/irq/src/module/irqk.c
IRQk 已初始化
EDMAK 模块:构建于2011年3月24日19:35:06
参考 Linux 2.6.32版
文件/sdk/build/DVSDK_4_02/4_02_00_06/arago-install/arago-tmp/work/dm365-evm-none-linux-gnueabi/ti-linuxutils-1_2_26_01_02-r52d/linuxutils_2_26_01_02/packages/ti/sdo/linuxutils/edma/src/module/edmak.c
G_FILE_STORAGE 小工具:文件支持的存储小工具、版本:2008年11月20日
G_FILE_STORAGE 小工具:LUN 数=1
G_file_storage gadget-lun0:RO=0、文件:/dev/mmcblk0

我的内核设置信息高于。但我无法通过 USB 在 PC 中找到我的 sdcard。

谁能帮我或给我一些建议,非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是连接到 Windows 计算机还是 Linux 计算机? 我建议您连接到 Linux 计算机并检查 lsusb。