This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMS320DM8168:8位 YUV 模式、用于 TI8168上的 VIP-1端口

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/582912/linux-tms320dm8168-8-bit-yuv-mode-for-vip-1-port-on-ti8168

器件型号:TMS320DM8168

工具/软件:Linux

您好!

我正在开发一个基于 TI8168的软件、该软件应在 VIP-1端口上捕获16位 YUV。 但由于最终产品上的某些硬件限制、无法发送16位数据。

是否可以在8位模式下在 VIP-1端口上捕获单通道 YUV422。 连接的视频解码器芯片是 ADV7611。

我们使用的是 DVRRDK_04.01.00.02。  

此致

Jiju Chacko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这是可能的。
    您使用的是嵌入式同步接口还是分立式同步?
    请注意、对于嵌入式同步接口、您需要提供 BT656类型的同步代码。

    此致、
    Brijesh