This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在构建 eve_sw

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/582728/building-eve_sw

你(们)好

我的`m。

我尝试构建在我安装 VISION_SDK 2.12时安装的 eVE_SW_01_14_00_00。

我指的是"ev_sw_getting_started.pdf"

我设置格式器、EVE_SW_ROOT、ARP32_TOOLS、DSP_TOOLS、xDAIS_PATH 和 UTILS_PATH。

格式化板="D:/ti/ccsv6/utils/AStyle/bin/AStyle.exe

导出 EVE_SW_ROOT = F:/work/TI/project/vision_sdk212/ti_components/algorithms_codecs/eve_sw_01_14_00_00
导出 ARP32_TOOLS = F:/work/TI/project/vision_sdk212/ti_components/cg_tools/windows/arp32_1.0.7
导出 DSP_TOOLS = F:/work/TI/project/vision_sdk212/ti_components/cg_tools/windows/C6000_7.4.2
导出 xDAIS_PATH = F:/work/TI/project/vision_sdk212/ti_components/algorithms_codecs/xdais_7_24_00_04
导出 utils_path = D:/ti/ccsv6/utils/cygwin

在我尝试构建后、打印以下错误按摩。

F:/work/TI/project/vision_sdk212/ti_components/algorithms_codecs/eve_sw_01_14_00_00:/makerules/makerules_eve.mk:257:***多个目标模式。  停下。

257行是"dir:$(OBJDIRS)"

我从未更改过"makeruls_eve.mk 文件。

如何构建 eve_sw?

谢谢你。

此致、

明金。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Myungjin、

    是否可以尝试从所有导出路径中删除尾随斜杠(/),如下所示:

    导出 EVE_SW_ROOT = F:/work/TI/project/vision_sdk212/ti_components/algorithms_codecs/eve_sw_01_14_00_00
    导出 ARP32_TOOLS = F:/work/TI/project/vision_sdk212/ti_components/cg_tools/windows/arp32_1.0.7
    导出 DSP_TOOLS = F:/work/TI/project/vision_sdk212/ti_components/cg_tools/windows/C6000_7.4.2
    导出 xDAIS_PATH = F:/work/TI/project/vision_sdk212/ti_components/algorithms_codecs/xdais_7_24_00_04
    导出 utils_path = D:/ti/ccsv6/utils/cygwin

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的帮助。
    我构建了 eve_sw。