This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:TI 处理器路线图。 TI 内部有一款候选处理器可与 NXP imx8媲美?

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/582379/linux-road-map-ti-processors-there-is-a-candidate-processor-inside-ti-to-compete-with-nxp-imx8

工具/软件:Linux

 我正在寻找 一个可以与   Cortex A53   或 cortex A72竞争 的 TI 候选产品。 不幸的是,我没有看到  TI 关于未来路线图的任何公告 ,这些信息来自  TI。   我将会收到 可能影响我们在未来计划中的定位的任何信息  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    E2E 支持有关 TI 器件的技术问题。 我们没有面向市场的软件或芯片发布的发展蓝图。

    我建议联系您当地的 FAE 进行此查询。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan:`s,关于这个问题,没有明确的信息,我为什么在论坛上提出这一问题。 根据您的答案、最好的方法可能是使用不同制造商的解决方案
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果设计团队有更多信息、我已经要求他们进一步详细说明。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    曼努埃尔

    我们在以下链接中提供了一些信息:

    e2e.ti.com/.../architecting-for-the-embedded-industrial-computing-world

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    曼努埃尔

    感谢您关注 TI 处理器。

    根据您的电子邮件、您有兴趣了解有关 TI 下一代处理器的更多信息。 获取详细信息的最佳方法是联系我们在您所在地区附近的 TI 销售办事处、 我们的现场团队将非常高兴地与您会面并讨论我们为您寻找的处理器提供的选项、以及我们为满足您的需求而提出的最佳建议。

    我们无法在公共论坛中讨论 TI.com 中尚未提供的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Rogerio 和之前的内容  

    我的公司不是一家大公司 ;因此我知道 我不会  看到秘密的路线图 ,即使我有了这些,我  也不能在以后获得处理器。  我使用 的 是许多 TI 处理器 ,因此我的系列中包含 了工具和调试 等。

    但是现在   ,从  四核 A53  Raspberry Pi -3 到  iMX8 NXP 的拆装,市场上出现了几种价格低廉的解决方案(没有秘密),  我问 TI 对于这一64位细分市场的推荐者是什么 (但不是秘密计划 )

    无论如何 ,没有答案也是一个更好的答案。

    非常感谢 您的所有支持