请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5728 工具/软件:Linux
您好!
我注意到 OOB 文件系统中的以下固件示例
/lib/firmware/ipc cd ti_platforms_evmDRA7XX_dsp1/
root@am57xx-evm:/lib/firmware/ipc/ti_platforms_evmDRA7XX_dsp1 ls
NameServerApp.xe66 gatempapp.xe66 MessageQ_multi.xe66 ping_rpmsg.xe66 test_OMX_dsp1_vayu.xe66
fault.xe66 MessageQ_multi.xe66 MessageQ_single.xe66 ping_tases.xe66
您能告诉我这些信息的来源是什么?
PRSDK 3.02中的 IPC 封装仅具有以下示例
~/ti/ipc_3_44_00_00/examples/DRA7XX_linux_elf ls
ex02_MessageQ ex12_mmrpc ex41_forwardmsg ex68_power
此致、
-Gunter