This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AM5726:由硬件中断触发 EDMA

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/582713/rtos-am5726-edma-triggering-by-hardware-interrupt

器件型号:AM5726

工具/软件:TI-RTOS

您好!  

在我的应用中、每次接收到 PCIe 中断时、我都需要启动2个 EDMA 传输。 到目前为止、我已在 PCIe ISR 中手动启动这些传输。

是否可以使用事件同步在接收到 PCIe 中断时自动开始传输? 如果是、是否有示例可向我展示如何配置该器件?

此致、

戴维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、

    您的请求将使用 PCIe 中断来触发 EDMA 传输。 在 KeyStone I 器件中、有些事件可能会使用 CIC2和 CIC3触发 EDMA 传输、这不包括 PCIe 中断。

    对于 AM57器件、我查看了 TRM 17.3中断控制器集成、没有事件可用作 EDMA 的输入。 因此、我不认为您可以使用 PCIe 中断同步 EDMA 传输。 仍然是您使用 PCIe ISR 实现它的方法。

    此致、Eric