This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/PROCESSOR-SDK-AM437X:是否可以在 Rico 板(TI AM437x)上构建 PROCESSOR-SDK-AM437X?

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: PROCESSOR-SDK-AM437X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/579230/linux-processor-sdk-am437x-is-it-possible-to-build-processor-sdk-am437x-on-the-rico-board-ti-am437x

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM437X

工具/软件:Linux

您好!
我从"Myir"购买了"Rico 板(TI AM437x)"。
我选中了"PROCESSOR-SDK-AM437X"和"OpenCV"、并希望将其用于"Rico 板(TI AM437x)"。 有可能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gyeong、

    Rico 板是第三方板、没有专门的处理器 SDK 配置。
    有关 Rico 板 Linux 版本、请通过以下地址联系 Myir 产品支持:
    www.myirtech.com/support.asp

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gyeong、

    这是绝对可能的、我已着手在 Rico 板 AM437x 上启动和运行处理器 SDK 03.02并让其启动、并且大多数演示都可以正常工作。 我与其他项目一起被跟踪、但尚未完成该端口。 只有剩余的设备树配置才能完成端口。

    如果您想尝试一下、我可以将 epos 推送到 GitHub、供您尝试。

    -乔治