请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-AM437X 工具/软件:Linux
您好!
我正在使用 AM437X。 将下载配置 PRU 的示例固件。
PRU 配置为 UART。
3.有没有任何 Linux 实用程序可以在 ARM 中用于向 PRU-UART 发送和接收字节。
4.从硬件上,我连接了一条环回电缆,以便字节回环。
请提供建议。
此致、
Sriram
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Linux
您好!
我正在使用 AM437X。 将下载配置 PRU 的示例固件。
PRU 配置为 UART。
3.有没有任何 Linux 实用程序可以在 ARM 中用于向 PRU-UART 发送和接收字节。
4.从硬件上,我连接了一条环回电缆,以便字节回环。
请提供建议。
此致、
Sriram
Sriram、
TI 目前未提供允许 ARM 内核使用 PRU 的 UART 外设发送/接收数据的示例。
一种选择是使用 RPMsg 在 PRU 和 ARM 内核之间来回发送数据、然后让 PRU 负责控制 UART 外设、以便通过 UART 发送和接收该数据。 这可以通过从 PRU_Hardware_UART 示例中获取所需的器件以及 PRU-software-support-package 中的其中一个 PRU_RPMsg_Echo_Interrupt 示例来实现。
Jason Reeder