This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM4376:xorg 视频支持

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: DM3730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/582170/linux-am4376-xorg-video-support

器件型号:AM4376
主题中讨论的其他器件:DM3730

工具/软件:Linux

来自客户:

客户已 开发出基于 AM437x 的产品早期 TI 一直支持 Linux Xorg 视频、但 TI 支持已切换到 KMS Wayland。 是否有办法为 AM437x 提供旧的二进制库、 以便客户仍在 Xorg X11设置中使用3D?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rogerio、

    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无法发送旧的二进制文件。 我们正在探索通过 Mesa 启用 X11的选项。 暂定时间表为2017年第3季度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manisha、thanks...in case customer/field 有更多问题、他们将直接在此处发布...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 e2e

    此请求来自我们。 因此、需要进行一些说明。

    我们运行多个 Yocto 设计的平台、也使用较旧的 dm3730设置。 我们的目标产品通常是 HMI`s、我们在其中利用了一些通过杂波库在普通 Xorg -> GTK 设置中注入的出色3D GUI 效果。

    现在、随着 Xorg 支持的中断以及 TI 专注于 kms / wayland 支持、这种情况已通过最新的 SDK`s 打破。
    这无疑是一个很好的前瞻性计划、但它在良好的旧 Xorg 设置下出现了一些困难。

    因此、我们很乐意通过 Xorg 发起这一计划、以获得3D 支持(理想情况下、我们将通过 Sitara 系列芯片获得支持)。
    如果 TI 决定推动某种社区努力、我们将很乐意参与发展。
    我们可以为这些项目提供人手,甚至提供硬件。
    因此、如果 TI 能够启动此类项目、我们很乐意加入、但我想、在本例中、作为 PowerVR 库的许可证持有者、TI 需要采取初始步骤。

    此致 Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Robert 的澄清以及提供的帮助。 让我回到这个问题上。