This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320C6424:genAIS 或 hex6x

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/582700/rtos-tms320c6424-genais-or-hex6x

器件型号:TMS320C6424

工具/软件:TI-RTOS

我不清楚应该将哪些数据编程到闪存中。  

我有 一个 TMS320C6424、它绑定到从地址0x4200_0000处 EMIF CS2上的闪存引导。  如果该位置用 HexUtil (C:\ti\ccsv6\tools\compiler\c6000_7.4.18\bin\hex6x.exe)或 genAIS (spraak5b)的输出填充。  如果是 genAIS、我应该使用什么工具将其输出转换为用于 FlashBurn 的十六进制文件?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这已转发给 RTOS 团队。 他们的反馈将直接发布在此处。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有关为此器件创建引导映像的信息、请参阅引导加载程序应用手册。
    www.ti.com/.../spraak5b.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     spraak5b 是否比 spraaj1d 更好?  我认为 spraaj1d 是最新的、但它是 C64P 的正确版本吗?

    我将使用编译器 C6000 7.4.18版。  我是否会发现 ofd6x.exe 的兼容性问题?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    劳拉

    您参考的文档与 DM64x 器件相关、而不是 C642x、因此可能存在差异。

    n`t 您构建 COFF 二进制文件而不是 ELF 二进制文件、使用更新的编译器应该成为一个问题。 请查看编译器文档中提供的--ABI 标志文档。 此器件的工具仅支持 COFF 二进制文件。

    此致、
    Rahul