This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/processor-SDK-DRA7X:DRA7xx EVM Linux SDK 64位二进制文件

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/580099/starterware-processor-sdk-dra7x-dra7xx-evm-linux-sdk-64-bit-binary

器件型号:PROCESSOR-SDK-DRA7X

工具/软件:Starterware

下载 "software-dl.ti.com/.../index_FDS.html"。
使用 QuickHash V2.8.0时,MD5校验和与中的值不匹配 提供的所有信息。
从同一链接下载的其他项目有成功的校验和。
我在两台不同的计算机和网络上下载了该 bin、其中文件提供了相同的校验和。
预期的散列自 :4baa7d7ca3ae7876d570471ebff330f4
计算的散列值:218B6368A0492D7D47BE54A33D836453
还有人遇到此问题吗?
此时我不愿意装入纸槽。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    我得到的哈希值与您完全相同(我在 MinGW 中尝试了 md5sum 命令行工具)、我怀疑.txt 文件中的值可能错误。
    您是否尝试安装了.bin 文件?

    我将把它转交给科索沃解放军专家征求意见。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、
    我怀疑.txt 文件中的值可能是错误的。
    我还没有尝试安装.bin 文件、但希望在安装之前对我的问题有明确的答案。
    我的时间紧迫、需要安装并运行 SDK、因此我想我会继续尝试。
    将发布安装后的运行方式。
    您是否向 PSDKLA 专家转发过?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    我们昨天发布了新的 PSDKLA 3.02版本:
    processors.wiki.ti.com/.../Category:Processor_SDK_Linux_Automotive

    我建议您转到此版本。 您能否检查此版本并查看您是否仍面临问题?

    此致、
    Anand
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    新下载的 MD5校验和正常。 我将安装并查看是否正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    您能否确认安装是否适合您?

    此致、
    Anand
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、

    我能够在 micro SD 卡上构建一个引导内核、并使用它启动电路板。

    安装正常。

    谢谢、

    Jim