请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C1294NCPDT 工具/软件:TI-RTOS
您好!
我在使用 TIRTOS 的 TM4C1294上使用 Blackhawk USB560 v2系统跟踪。 如果我单步执行一个信标/邮箱挂起、它不会返回。 如果我在挂起之后放置一个断点并运行代码、它会到达断点。 单步执行一个挂起似乎会导致代码挂起。 请提供任何帮助。
Richard。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TI-RTOS
您好!
我在使用 TIRTOS 的 TM4C1294上使用 Blackhawk USB560 v2系统跟踪。 如果我单步执行一个信标/邮箱挂起、它不会返回。 如果我在挂起之后放置一个断点并运行代码、它会到达断点。 单步执行一个挂起似乎会导致代码挂起。 请提供任何帮助。
Richard。