This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/AM4376:UART1上的裸机示例

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/581479/starterware-am4376-bare-metal-example-on-uart1

器件型号:AM4376

工具/软件:Starterware

大家好,eveybody,  

请以 C 为单位,  UART0始终正常 ,UART1 I m 无法使其正常工作 (代码模块化,因此理想情况下我可以移动)  

您是否有可以在 UART1上测试的裸机示例?

我还在 https://e2e.ti.com/support/embedded/starterware/f/790/t/356981上发布了此帖子   、但它仍然无法正常工作  

请帮帮我。

有关检查内容的提示吗?

非常感谢

再见

卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡洛、
    请查看此应用手册。 应该是与 AM437x 类似的过程。 希望这对您有所帮助。
    www.ti.com/.../sprac32.pdf

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lali、
    客户要求提供一个示例...以下是我得到的结果:

    "如果您有任何有关 C 语言 UART1的工作示例,将会非常有帮助"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡洛、

    您要使用 UART1测试哪种电路板? 是 TI EVM 还是您的定制电路板? 所提供的链接 Lali 提供了有关如何更改 BBB AM335x 板上 UART 的所有详细信息、AM437x 上也应采用类似的过程。 您是否使用任何 TI 处理器 SDK RTOS 软件包来实现此版本以及发布什么版本?

    您提到您的代码不起作用、是否正确连接了 UART1的 TX、RX 和 GND、因此这只是软件问题?

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eric,
    UART1正在工作! 我们更正了关闭设置、结果正常
    谢谢你
    再见
    卡洛