请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3352 您好!
我们有一位客户希望通过 MII 接口连接 AM335x
而不使用 PHY。 我看到过 E2E 帖子、其中提到这是不允许的
只允许 MAC 到 PHY。
但是、由于成本和 PCB 尺寸降低、我们的客户希望实施
直接 MII 连接、那么我们想知道这是否不可能? 以及存在什么问题
通常可能会发生。 实际上、我们有一个客户通过 RGMII 实现了直接连接。
此致
库米