This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2EVM5777:HDMI 显示接口的所有功能都可以正常工作?

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/582531/tda2evm5777-all-function-of-hdmi-display-interface-can-work-normally

器件型号:TDA2EVM5777

尊敬的:

如果我们使用 HDMI 接口在 LCD 上显示图像、

我不知道 HDMI 接口的所有功能是否都能正常工作?

提前感谢。

BRS、

门格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Meng:

    您能否提供有关您尝试执行的操作的更多详细信息?
    基本上、所有用例都可以使用 HDMI 显示而不是 LCD、您可以签入文件:
    /vision_sdk/docs/VisionSDK_DataSheet.pdf

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    感谢你的答复。

    我们希望在 LCD 上显示视频结果。

    如果我们要将 LCD 与 HDMI 接口配合使用、我担心是否需要为 HDMI 添加一些代码、

    如果是这样,项目开发将需要更多的时间。


    BRS、
    门格
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Meng:

    您不需要任何新的 HDMI 代码、用例支持 LCD 和 HDMI。
    您可以使用"s"选项从 UART 菜单中选择输出设备(但我认为 HDMI 是默认设置)、请参阅:
    /vision_sdk/docs/VisionSDK_UserGuide_TDA2xx.pdf
    第"3.1版应用概述"部分。

    是否可以尝试使用 HDMI 输出运行用例并报告是否存在任何问题?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan,您好

    感谢你的答复。

    我要试一下。

    BRS、
    门格