This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5517:确认 TRM 说明是否有拼写错误

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/582788/tms320c5517-confirm-whether-typo-on-trm-description

器件型号:TMS320C5517

尊敬的 TI 专家:

请允许我确认以下问题。
[问题]
根据791页的 TRM、FIRQ 数据类型为"只读"。 此描述是否正确? 我认为这个位类型是"读取/写入"。

此致。
Kaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    看起来是这样。 查看 TRM 的初始化序列、第13.2.12节"初始化"、它指出:
    "7. 如果要使用中断、请对 SPI 模块进行编程、以便在传输一帧字符(FIRQ = 1)后或在传输单个字符之后(Cirq = 1)生成中断。 FIRQ 和 Cirq 位位于 SPICMD1中。"

    遗憾的是、我没有 C55x 板来验证这一点。 您可以使用 TRM 中每页右下角的提交文档反馈来报告此差异。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    感谢您的评论。
    我还检查了 C5515器件的此规格、该位为 R/W

    此致。
    Kaka